欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

碳素钢的淬火

  • 2021.09.28 14:52:02
  • 米思米
  • 2583
点击收听全文语音朗读

 从碳素钢的奥氏体状态急冷后,会出现怎样的变化呢?这种变化根据冷却的速度而定。急冷时的速度称为冷却速度。冷却速度根据冷却用的液体温度和热传导率而定。

 例如,在自来水中冷却时和在放入有冰的水中冷却时、用热水来冷却时、在放入有干冰的乙醇中冷却时,冷却速度均有所不同。这些,我想大家都能理解到的。

 根据冷却速度的差异,会出现以下所示的组织变化。

 <冷却速度非常慢时:例如,空冷>

   奥氏体→珠光体

 <冷却速度比较慢时:例如,加热油冷却>

   奥氏体→微细的珠光体(也称为索氏体(Sorbite))

 <冷却速度比较快时:例如,热水冷却>

   奥氏体→屈氏体(Troostite)

 <冷却速度非常快时:例如,冷却水冷却>

   奥氏体→马氏体(Martensite)

 马氏体是一种具有与珠光体完全不同外观的组织。而且,它还是一种在晶体结构上也与珠光体不同的组织。

 马氏体具有以下重要特性。

  (1)硬度极高。洛氏硬度也达50~58HRC。(珠光体为12HRC左右)

  (2)耐冲击性低,较脆。

 需利用其硬度变高的优点时,对碳素钢进行加热,使之成为奥氏体,然后将其急冷,由此获得马氏体的操作称为“淬火(Quenching)”。用于金属模具的碳素钢,为防止其磨损和出现凹陷而需要有高硬度。因此,很多时候是在淬火后使用。

 再次不断提高温度的话,马氏体就会恢复为奥氏体。进一步缓慢冷却后,就会恢复为珠光体。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities